This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:外部晶体无法启动

Guru**** 2907370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031837/tms320f28374d-the-external-crystal-fails-to-start-up

器件型号:TMS320F28374D

您好、查姆斯、

我的客户发现、外部20MHz 晶体在处理退回的产品时无法启动、他进行了一些实验、结果低于预期。

  • 当晶振无法启动时、X1引脚的阻抗为数十 kΩ Ω、X2引脚的电压为0V。
  • 当未上电的产品保留几个小时后、X1引脚的阻抗可能为几 MΩ。 如果我的客户打开产品电源、晶体可以启动几分钟、然后再次出现故障。
  • 将20MHz 时钟源输入 X1引脚(使 X2悬空)、然后 F28374D 正常工作。
  • 将'NG'晶振替换为'良好'晶振、问题仍然存在、20MHz 晶振无法启动。

下表列出了客户晶体的规格以供参考。

下面是晶体电路的原理图供参考、  

  • R16 = 510Ω Ω。
  • R17 = 1MΩ Ω
  • C20 = C21 = 15pF。

F28374D 似乎有问题、请告知您对此情况的意见、您是否看到任何问题? 我们可以为进一步调查做些什么?

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    听起来 F28374D 可能存在缺陷。 我建议将器件返回 TI 进行评估。

    Tommy