This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:项目导入错误

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030370/tms320f280049c-project-import-error

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379D

尝试打开现有工程时出现以下错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在项目文件夹中提供所使用的确切 CCSv10版本以及三个.*项目文件。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 版本为  :10.4.0.00006  

    我尝试从电机控制 SDK 导入项目。

    C:\users\sb.rd\Desktop\tmdxiddk379d\f28004x\ccs\sensored_foc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法附加项目文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能看到一个.*项目文件。 有效的 CCS 工程有三个。 但是、我看到一个.projectspec 文件。 可以导入此文件以创建有效的工程。  我看起来像是您将 tmdxiddk379d 文件夹从 电机控制 SDK 复制到了您的桌面上、然后尝试将 sensored_socd 项目规范导入到同一位置。 这可能会引发一些奇怪的导入问题。 请尝试导入原始 projectspec (在原始位置)并将其导入到其他位置(如您的工作区)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我最初尝试的方法与您所说的相同(从原始位置 电机控制 SDK 导入)。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 CCS 文件夹中只找到了两个文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 今天外出。

    如果我看一下库存的 MotorControl SDK、发现.project 文件不存在。  Ki 可能正确、即在先前尝试导入工程时创建了它。  该文件夹应该只有.projectspec 文件。  将.projectspec 视为 CCS 读取的模板、然后使用它来生成实际工程。

    您可以尝试以下操作。

    删除.project

    再次尝试导入。   

    此致、

    John