This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:针对代码安全的建议、鉴于客户需要能够更新固件...

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031390/tms320f280041-advice-for-code-security-given-the-need-for-customers-being-able-to-update-firmware

器件型号:TMS320F280041

所以... 我们的器件最终位于仅最终用户可访问的位置。  我们需要提供在现场执行固件更新的能力、而不会影响代码安全性。

用户接收到固件的 Intel hex 文件、该文件已使用修改后的 RNG 中的固定假随机序列与所有数据区域进行异或重写。  我们在器件中有一个引导加载程序、在接收到传入的固件映像时对其进行解扰。   不可能有很多更新... 因此、如果有人想要计算 RNG 序列、则不会有太多的样本需要使用。

我们接下来将配置 DCSM 区域1、以保护所有 RAM、闪存和 JTAG 访问。

我们是否遗漏了任何东西?   这显然不是很好的安全性、但我们只是想使它变得足够困难、使我们的客户不可能尝试复制我们的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="51282" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031390/tms320f280041-advice-for-code-security-given-the-need-for-customers-being-able-to-update-firmware ]]我们接下来将配置 DCSM 区域1以保护所有 RAM、闪存和 JTAG 访问。

    您拥有的内容应该很好。 以下是对此需要注意的几点 -

    1. 执行固件更新的引导加载程序代码应位于 Z1的安全闪存中、仅当需要复制到 Z1的安全 RAM 中并执行以执行任何闪存操作时。
    2. 用户 OTP (安全设置)只能在解锁区域后更新、因此我假设这些设置不会作为固件升级的一部分进行更改。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)那么、我想知道这一点。

    闪存 API 文档根本没有提到如何链接 API 中的库或特定函数以复制到 RAM、这一点我感到奇怪。  我现在不得不查看闪存 API 示例项目文件、以便在 device_support/.../common/cmd/...中找到 CMD 文件(在我查看示例的源代码之前)

    当然、由于它已经在 ROM 中... 似乎错失了一个机会、无法使 ROM 版本从安全内存中正常工作。  也许我可以从基于 ROM 的链接中检查映射文件、并确定一些不涉及安全存储器的函数的位置、并在 CMD 文件中将其标记为链接到 DSECT ROM 区域?  然后、我可以避免将这些特定的函数复制到闪存或 RAM 中。  我只需确保 API 的.bss 区域位于不安全的存储器中(可能是 M0?)。

    我曾问过另一个有关 CMD 页面定义的问题、我试图解决这个问题。  (编辑:如果页面问题可以解决、我不需要执行奇怪的技巧来保存 RAM)

    2)嗯、是的。。。。 除了可能的引导加载程序函数、首先创建安全区域...  我们不确定目前如何对生产中的器件进行编程。  我们可能不需要它。。。 如果我们采用 SCI 引导方式、我们可以将其作为引导流的一部分。  我的意思是、目前每个可能在 DCSM 区域1下安全的存储器区域都是这样受保护的。  我唯一能想到的改变就是将某些区域设置为 EXEONLY。。。 虽然我想用它,但我目前还不够勇敢。  我们可以将此类更改仅保留给制造流程、而不是在现场更新中执行的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="51282" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031390/tms320f280041-advice-for-code-security-given-the-need-for-customers-being-able-to-update-firmware/3814524 #3814524"]嗯、是的... 除了可能的引导加载程序函数以首先创建安全区域外

    默认情况下、器件将解锁、因此您应该能够创建安全区域列表时间而不会出现任何问题。

    [引用 userid="51282" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031390/tms320f280041-advice-for-code-security-given-the-need-for-customers-being-able-to-update-firmware/3814524 #3814524"]我们可以将此类更改仅保留给制造工艺、而不是在现场更新中执行的操作。

    是的、这会很好。

    此致、

    Vivek Singh