This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:生成正交脉冲输出

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031033/tms320f28375s-generating-a-quadrature-pulse-output

器件型号:TMS320F28375S

大家好、

我的客户正在使用 TMS320F28375S。 它们的产品必须生成一个正交脉冲输出、该输出随着时间的推移而变化、具体取决于固件中的特定传输功能。 使用 ePWM 计时器硬件生成正交脉冲流的最佳方法是什么? 它们应该使用一个具有 A 和 B 的 ePWM 通道、还是使用两个独立的 ePWM 通道? 是否可以同步两个独立的 ePWM 通道?   

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我已将此帖子转发给我们的 ePWM 专家、他很快就会回来。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="379301" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031033/tms320f28375s-generating-a-quadrature-pulse-output ]是否可以同步两个独立的 ePWM 通道?  [/报价]

    是的、可以。

    [引用 userid="379301" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031033/tms320f28375s-generating-a-quadrature-pulse-output "]使用一个具有 A 和 B 的 ePWM 通道,或两个独立的 ePWM 通道

    这两种方法都可以正常工作、您必须查看要实现的目标。 如果您使用一个 ePWM 并且希望在 A 和 B 输出之间实现相移、则可以将相移置于 CMPA vs CMPB 值中。 您可以自行完成所有计算。 因此、它会使它变得更复杂一些。 但是、如果您希望使用死区、因为 A 和 B 是互补的、那么单个 ePWM 模块解决方案会更简单。

    它始终取决于您尝试生成的输出信号类型。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    感谢你的帮助!

    死区是否 能够产生90度相移?  互补输出往往是相等的、与死区时间非常短的情况相反。  似乎使用两个连续的通道 ePWM 可能是实现最大灵活性的最佳方法。  你同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您肯定可以在死区模块中反转 ePWM 信号。 一般而言、对于相移要求、我将使用两个 A 通道。

    NIMA