This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:SCI 和闪存内核文件

Guru**** 2572895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031795/tms320f280025-sci-and-flash-kernel-file

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

你(们)好<

你好。

我们的客户正在 C2000 Ware 中寻找 TMS320F280025C 的 SCI 和闪存内核文件以进行直接固件升级、但他们找不到它。 您能帮助我们提供此信息吗?

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、我将通过电子邮件向您发送详细信息。 它当前不在 C2000Ware 中。

    谢谢、

    Sira