主题中讨论的其他器件:TMS320F28335、
尊敬的先生:
在我们基于 TMS320F28335 MCU 的某些 ECS 解决 方案中、有许多应用采用具有四通道 SPI 通信的外部 ADC。 我们将基于 TMS320F28388D MCU 创建新的 DSP 内核、并希望保持与这些解决方案的向后兼容性(在升级这些 ECS 解决方案的硬件/软件时)。
在超过5000页的 TRM (McBSP 几乎有140页)内 、没有提及 McBSP (IN)兼容性以及四路 SPI 或 QSPI 端口的信息。 如果默认情况下 McBSP 与 QSPI 不兼容。 因此、我们想知道 是否可以通过 将 McBSP 配置为在传统模式下运行来实现这些端口(例如、具有在传统模式下运行功能且与 SPI 兼容的 FSI)、 或者 、还有其他一些 实现 四路 SPI 的可能性 (除了在其他一些随附的可编程逻辑器件中实现该接口之外)、即 通过 MCU 的其他一些内部资源实现?
此致
Nenad Težak ć