This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:查询 McBSP 与四路 SPI 或 QSPI 的(IN)兼容性

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030843/tms320f28388d-query-on-in-compatibility-of-mcbsp-and-either-quad-spi-or-qspi

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

尊敬的先生:

在我们基于 TMS320F28335 MCU 的某些 ECS 解决 方案中、有许多应用采用具有四通道 SPI 通信的外部 ADC。 我们将基于 TMS320F28388D MCU 创建新的 DSP 内核、并希望保持与这些解决方案的向后兼容性(在升级这些 ECS 解决方案的硬件/软件时)。  

在超过5000页的 TRM (McBSP 几乎有140页)内 、没有提及 McBSP (IN)兼容性以及四路 SPI 或 QSPI 端口的信息。 如果默认情况下 McBSP 与 QSPI 不兼容。 因此、我们想知道  是否可以通过 将 McBSP 配置为在传统模式下运行来实现这些端口(例如、具有在传统模式下运行功能且与 SPI 兼容的 FSI)、 或者 、还有其他一些 实现 四路 SPI 的可能性 (除了在其他一些随附的可编程逻辑器件中实现该接口之外)、即 通过 MCU 的其他一些内部资源实现?

此致

Nenad Težak ć     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nenad、

    F28388D 上的 McBSP 与 F28335上的实现完全一样。 唯一需要考虑的是系统时钟速率的差异、即200MHz 时的 F28388与150MHz 时的 F28335。  

    这是否能为您解决问题?

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    这是否意味着修改一个用于设置(从150/4到200/5)的 fsck 预分频器(在我们针对该 ADC 的软件驱动程序中)就足够了、以便将串行时钟频率保持在 声明的最大值(45MHz)以下?  

    此致

    Nenad Težak ć   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nenad、

    时钟分频器应该是所有需要修改的东西、以使缩放正确。

    最棒的

    Matthew