您好专家、
我的客户 现在正在使用 TMS320F28034。 但下载代码时出现错误-1015。 客户已通过参考以下链接和图片1测试等待引导模式。 但是、它显示连接仍不成功、并且无法监控密码值、如图2所示。 加电后程序无法运行。 这是否是芯片的内部损坏?

图1.

图2.
请就此问题向我提供帮助吗? 非常感谢!
BR
Julia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我的客户 现在正在使用 TMS320F28034。 但下载代码时出现错误-1015。 客户已通过参考以下链接和图片1测试等待引导模式。 但是、它显示连接仍不成功、并且无法监控密码值、如图2所示。 加电后程序无法运行。 这是否是芯片的内部损坏?

图1.

图2.
请就此问题向我提供帮助吗? 非常感谢!
BR
Julia
Julia、
如果客户无法通过等待引导模式连接、我会给出以下建议:
1)当他们连接到设备时,请确保通过右键单击目标配置文件(.ccxml)并单击“启动选定配置”来手动启动目标配置文件(.ccxml)。 然后通过右键单击 C28x CPU 并"连接"来连接到器件。 如果器件处于锁定状态、我想确保他们没有使用"Debug"按钮尝试连接。
2)如果上述操作不起作用、客户能否检查以下事项:
a)设备是否处于触控热状态? 这表明存在一些电气损坏(短路)
b)客户能否使用 DMM 测量3.3V 和1.8V 电源(即使他们使用内部 VREG)。 如果这些不在规格范围内、则可能是器件或外部 LDO 损坏的另一个指示
c)使用示波器查看 XRSn 引脚。 它们是否观察到稳定状态或切换信号。
客户完成上述操作后、我们可以讨论后续步骤。
最棒的
Matthew