This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:连接至目标时出错:(错误-1015 @ 0x0)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031143/tms320f28034-error-connecting-to-the-target-error--1015-0x0

器件型号:TMS320F28034

您好专家、

  我的客户 现在正在使用 TMS320F28034。  但下载代码时出现错误-1015。  客户已通过参考以下链接和图片1测试等待引导模式。  但是、它显示连接仍不成功、并且无法监控密码值、如图2所示。 加电后程序无法运行。 这是否是芯片的内部损坏?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/489852/c28xx-error-connecting-to-the-target-error--1015-0x0/1768334#1768334

图1.

图2.

  请就此问题向我提供帮助吗? 非常感谢!

BR

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、

    如果客户无法通过等待引导模式连接、我会给出以下建议:

    1)当他们连接到设备时,请确保通过右键单击目标配置文件(.ccxml)并单击“启动选定配置”来手动启动目标配置文件(.ccxml)。  然后通过右键单击 C28x CPU 并"连接"来连接到器件。  如果器件处于锁定状态、我想确保他们没有使用"Debug"按钮尝试连接。

    2)如果上述操作不起作用、客户能否检查以下事项:

    a)设备是否处于触控热状态?  这表明存在一些电气损坏(短路)

    b)客户能否使用 DMM 测量3.3V 和1.8V 电源(即使他们使用内部 VREG)。  如果这些不在规格范围内、则可能是器件或外部 LDO 损坏的另一个指示

    c)使用示波器查看 XRSn 引脚。  它们是否观察到稳定状态或切换信号。

    客户完成上述操作后、我们可以讨论后续步骤。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    客户测试后发现、在上电时偶尔会发生大约5V 的电击、这可能会损坏芯片。  我认为这可能是问题的原因。 非常感谢您的支持!

    BR

    Julia