This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:TIDM-DC-DC-BUCK C2000数字电源 BoosterPack

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031348/launchxl-f280049c-tidm-dc-dc-buck-c2000-digital-power-boosterpack

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:SFRA

您好!

对降级板软件有一些问题。

1) 1)为什么在新库中 2p2z 补偿器的传递函数的 DCL 公式与 DCP 库(DPlib)不同? 您为什么选择它? 软件工程师使用它有何不同?

   

2) 2)我们从电路板上的 OPA (U2)输出中读取电流、并且 由于对信号进行滤波而出现相位滞后。 我们应该在计划中对其进行补偿吗? 我们进行类似的项目、并尝试完全了解代码。

谢谢!  

此致、

安德烈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    在最近的 DCL 版本中、我们更改了2p2z 中 A_x 参数的符号。 作为更改的一部分、我们还更改了 SFRA 工具集的补偿设计器输出并更改为符号。 如果要将解决方案从旧库移植到新的 DCL 库、请翻转 A_x 参数的符号。

    对于电流感应信号链、我认为没有具有较大相位滞后的 LPF。 您能否指出您在测量中看到了什么类型的相位滞后以及您是如何进行测量的? 我们没有在软件中进行任何相位滞后补偿。

    我们在我们的软件中设法对功率级进行峰值电流模式控制、这使我相信相位滞后足够小、不会影响实时控制。

    韩文