This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D ADC 性能

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031378/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-adc-performance

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好、

我们正致力于开发 LAUNCHXL-F28379D、以便进行即将到来的产品开发。

在分析 ADC 性能时、我们为 ADCINA3提供了具有校准直流源的直流输入。

我们采集了多个样本。 所有样本都在2-3个计数范围内。

但测得的 ADC 计数不在预期 ADC 计数范围内、并且从32 - 100计数观察到的差异。

我们使用其他 ADC 通道进行了测试、我们观察到了类似的行为。

ADC 时钟为50MHz

差异的可能原因是什么?如何克服这些差异?

我们使用 DAC 进行了测试、并观察到整个范围内的 DAC 输出电压符合预期。

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh Gudekar、

    源极和 ADC 输入之间很可能存在信号调节不匹配。 有一些应用手册详细介绍了此类场景:

    有几个实验可以尝试查看是否可能存在不匹配:

    • 使用设置为 ns 刻度的示波器观察 ADC 引脚上的输入信号、以查看 ADC 采样期间信号是否出现压降
    • 尝试不同的 ACQPS 配置以查看转换结果是否发生变化
    • 向输入信号添加缓冲器(在 ADC 输入引脚上使用运算放大器或大容量电容器)、以查看转换结果是否发生变化

    您是否使用 TI 提供的 ADC 示例?

    Tommy