This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2403A:.out 文件解析问题

Guru**** 2907960 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2403A, TMS320F280025, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029801/tms320lf2403a-out-file-parse-issue

器件型号:TMS320LF2403A
主题中讨论的其他器件: TMS320F280025TMS320F280049

您好!  

我们正在为客户开展编程工作。 目前、我们有一个用于 对 TMS320LF2403A 进行编程的项目。 客户文件是.out 文件、我们通常使用 HEX2000.EXE 将其转换为十六进  制文件、我们对其他 C2000芯片(例如 TMS320F280025、TMS320F280049)多次执行此操作。 但是、当 我们对该部件进行转换时、 我们得到了许多附加图片中的警告消息。  

我们知道该部件是一个多年的旧 DSP、但如果我们需要在 HEX2000.EXE 中设置一些特殊参数以获得正确的转换、请提供帮助?

或者我们需要另一个工具来执行转换?

谢谢、

Fuguo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福国

                   我假设您刚刚拥有客户提供的.out 文件、您正尝试将该文件编程到新的 LF2403A 器件中。

    1. 您是否有 CCS3.3的工作副本以及包含任何 LF240xA 器件的电路板?
    2. 您是否尝试过 DSPHEX 而不是 HEX2000?
    3. 您使用什么硬件方法对闪存进行编程? SCITM

    如果您可以通过 JTAG 将.out 文件编程到任何 LF240xA 器件、附加的方法可能会有所帮助。

    e2e.ti.com/.../5810.Reprogramming.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janakiraman、您好、感谢您的解决方案! 您能建议我们在哪里下载 DSPHEX 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSPHEX.exe 是 CCS 安装的一部分、应该已经安装在您的硬盘中。  

    我尝试将文件附加到这里。 如果您的防火墙阻止.exe 文件、我们将找到另一种向您发送文件的方法。

    e2e.ti.com/.../dsphex.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janakiraman、您好、感谢您的帮助! 该文件已下载并解决了我的问题。 非常感谢!  

    Fuguo