This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:示例代码

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029209/tmdscncd28388d-sample-code

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

客户正在寻找有关器件的示例代码、详情如下。

"

在联系 TI CSC 之前、我已阅读过之前帖子的参考链接。 但是、如果您可以提供与 SCI-A 至 SCI-B 链路(SCI 双工配置)相关的示例代码、或者可以通过一种简单的方法(例如注释掉几行代码)从 SCI-A 环回演示中获取该代码、我会更加感激。

此外、假设采用电隔离通信通道接口和屏蔽电缆(例如1Mbps 以上的波特率)以及20MHz 或50MHz 晶体振荡器频率、可靠 SCI 链路(8-N-1)可维持的最大波特率是多少?

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我们没有展示 SCI-A 和 SCI-B 之间通信的示例程序 我们有一个 SPI 示例、可以通过查看来了解通信之间的流(SCI 将具有类似的流)。 (C:\ti\c2000\C2000Ware_version\driverlib\f2838x\examples\c28x\spi\spi_ex3_external_loopback_fifo_interrupts.c)

    您需要将其中一个模块设置为主模块、SCI-A 环回示例已经执行了该操作、然后将另一个模块配置为从模块。 确保为 SCI-B 设置正确的 GPIO  

     SCI 可以具有的最大波特率为 LSPCLK/16。 LSPCLK 取自 SYSCLK。 假设 SYSCLK 配置为最高频率(200MHz)、LSPCLK 也可以等于200MHz。 因此、最大波特率为200MHz/16 = 12.5Mbps。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    非常感谢 您和您的同事为我提供了可 显著升级我们服务端口的答案。

    此致

    Nenad Težak ć