This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:SYSCFG 工具不分配 CLB INPUTXBAR

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025073/tms320f28386d-syscfg-tool-does-not-allocate-clb-inputxbar

器件型号:TMS320F28386D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、我将使用 SysConfig 工具为新的 F28386D 项目分配资源。 5 个 CLB 逻辑块中的每个逻辑块都有2个 GPIO 输入、外加一些额外的 GPIO。 我在 CLB INPUTXBAR 部分中设置这些参数、但引脚选择不会显示在 pinmux.csv 文件 C 列的"选择模式"下。 我获得了所有 PWM 以及 SCI 和 EQE、但没有任何 XBAR 配置。  

此外、通用 GPIO 显示在 csv 中、但仅标记为 GPIO108等 它们不会显示我在工具中给它们的名称。 因此很难弄清楚原理图

我如何使它们显示在输出中?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    1. PinMux CSV 不使用客户名称。 我们可以在下一个修订版中添加此功能。 我们在器件的硬件中使用实际的资源名称。

    2.输入 XBAR (GPIO 输入 XBar 或 CLB 输入 XBar)不是 pinmux 资源。 这意味着、如果外设正在使用 GPIO、输入 XBar 也可以并行使用它。 但是、我也可以将此功能添加到该工具的下一个修订版中。

    如果您希望尽早了解这些功能、我可以在完成后将其发送给您。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我希望做的是、使用 SysConfig 工具分配所有外设引脚并向硬件设计人员提供一个表单、以便他可以确保这些外设连接到正确的引脚。 我认为这将是该工具的目标。 我是否缺少了一种方法来实现这一目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、这是个好主意。 遗憾的是、由于引脚多路复用器不是相互排斥的引脚多路复用器外设、因此我们没有引脚多路复用器中包含输入和 CLB 输入 Xbar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nima、我不清楚您的意思是没有将 GPIO 与 CLB 输入 XBAR 关联。 在 SYSCFG 中、我创建了10个 CLB 输入 XBAR 实例(我需要5个 CLB 逻辑块、每个逻辑块具有2个输入)、并且可以为每个逻辑块设置 GPIO 编号。 但我看不到该选择链接到任何位置。 它不会出现在输出 CSV 中、也不会防止与通用 GPIO 重叠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是因为它允许重叠... 这就是我所说的、它并不是一个真正相互排斥的 PinMux 选项。

    输入 XBAR 模块并行运行、只需抽取 GPIO 信号。

    NIMA