This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:用于快速演示其接口基本功能的测试协议

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029503/tms320f28388d-test-protocol-for-quick-demonstration-of-basic-functionalities-of-its-interfaces

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好 TI 团队

我想您会收到大量与特定子系统/接口(例如 SCI、CAN、以太网、FSI、McBSP、 SPI 和其他通信接口、模拟和数字信号接口、包括 ADC、DAC、ePWM ECAP、CMPSS、适用于特定 MCU 芯片的 SDM (包含 F28388D)。

TI 是否已经提供任何标准化测试协议、 以下哪项可用于向潜在的终端用户演示特定子系统的基本特性和功能(通过复制 TI 指定的测试和获得的相应测试结果)、从而显著加快 F28388D 等多功能 MCU 芯片的评估过程?

此类协议以与特定测试报告(如有)的外部链接而著称、它将所有可能构成闭环测试配置的子系统组合在一起、无疑将有助于研发团队高效、系统且彻底地完成特定项目的最低技术要求所要求的 MCU 评估功能流程。

此致

Nenad Težak ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nenad、您好!  

    我认为 TI 没有任何此类标准化测试协议、TI 确实提供了 C2000Ware 中包含的每种协议的一些示例。  这些示例演示了 C2000外设/模块的特性和功能。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您的快速回答。  

    我只想再验证一件事: C2000Ware 中包含的所有 F2837xD 示例(用于演示 C2000外设/模块的特性和功能)是否适用于  F28388D 微控制 器(如果有必要、请进行细微修改)、以防 TI 尚未提供适用于较新 MCU 的此类示例?

    此致

    Nenad Težak ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nenad、您好!

    C2000Ware 已包含 F2838x 器件的示例。 您是否正在查看 F2837xD 的任何特定示例?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

     对于 f2837xd MCU (来自 driverlib/f2837xd/examples/cpu1/SPI 目录)、SPI_ex4_spifsi_full duplex.c 示例发生了什么情况、用于演示 SPI-FSI 全双工通信(FSI 配置为在 SPI 兼容模式下工作)?  我们是否可以使用 vcu0_crc_8.asm 例程来计算同一目录中提供的 CRC?  为什么 文档 《C2000微控制器的串行闪存编程(修订版 D)》(TI.com) 不 包含对 TMS320F28388D 的支持、而  TMS320F2837xD 系列 不支持(由闪存内核 B 提供)?

    此致

    Nenad Težak ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nenad、您好!

    我将与开发团队核实这一点、并在几天内回复您。

    此致

    Siddharth