This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:关于偶然的 brun 程序失败诱惑。

Guru**** 2531870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280023, TMS320F28034, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025551/tms320f280023-about-brun-program-faillure-occasional

器件型号:TMS320F280023
主题中讨论的其他器件: TMS320F28034UNIFLASH

尊敬的专家

当我们将280023与 XDS200一起烧录到工厂时、偶尔会出现烧录故障、这需要插入并重新加载程序、这将延迟工厂生产、并且效率非常低。 请问其他客户在刻录280023的过程中是否遇到过类似的问题?您是否有任何相关的解决方案?如刻录机、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您使用的是哪种闪存编程工具?   

    您遇到了什么错误?

    显示此行为的器件百分比是多少?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi

    1.您使用的是哪种闪存编程工具?   

    TMS320F280023使用 XDS200

    TMS320F28034使用 XDS100V3

    2.您得到了什么错误?

    2.1.当发生以下错误(下载工具已正确连接)时、只能重新配置 Uniflash 以正确下载程序、下载程序效率很低、无法改进?

    此问题发生在使用 XDS200从 TMS320F280023下载的下载程序中

     2.2.TMS320F28034在下载程序期间、有一个芯片被锁定、无法再次通过 Uniflah 下载程序

    Uniflash 报告了以下错误:

    3.显示此行为的单位百分比是多少?

    3.1 TMS320F280023存在上述错误、必须重新配置 Uniflash 才能正确下载程序(始终发生)

    3.2使用 Uniflash Downloader 10000PCS 的 TMS320F28034出现58PCS 错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

    我建议您为 F28034启动另一个帖子。

    下面讨论的是 F28002x:

    2.1:效率低下意味着什么?  请提供更多详细信息。   

    关于错误"目标未连接":

    a)您使用的是哪个 UniFlash 版本? 希望您使用的是最新版本。

    b)您能否确认 CCXML 文件中的器件/仿真器组合与 f280023匹配? 这一点很重要、因为它将确定 UniFlash 为闪存程序操作配置的设置。

    c) 如何配置引导模式引脚?  请使用等待引导模式。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

    我正在关闭此帖子、因为我没有收到您的回复。

    如果您有后续问题、请打开新帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi