This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:直流输入端的硬件故障

Guru**** 2766615 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030547/drv8301-hc-c2-kit-hardware-fault-at-dc-input

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

我使用 DRV8301-HC-EVM Rev D 套件来控制42V、120W 感应电机。 当我尝试为 TI 驱动器套件的输入提供30V 直流电源时、RPS 电压将降至4.5V 至5V。  我想它会在板上的某个位置短路。

您能否建议一些初步测试点进行验证、或者您能否建议一个解决方案来克服它...?

 

注:在此阶段,我不希望从套件的交流侧获得任何输出,因为尚未提供 PWM 脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿将电机连接到电源板、并运行 lab01和 lab01b 以检查 PWM 和 ADC、以验证电源板上是否存在任何故障。

    BTW、请查看 motorWare 中的 controlCARD 和电源板指南、确保套件设置正确。