This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:CAN ADC/AIO 引脚可用作架构引脚

Guru**** 2580405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029728/tms320f280025-can-adc-aio-pins-be-used-as-ecapture-pins

器件型号:TMS320F280025

尊敬的专家:

   我使用的是48引脚封装的 TMS320F280025。引脚分配非常具有挑战性。我想知道是否可以将 ADC/AIO 引脚选为纹波引脚。这样我就可以使用捕捉来测量脉冲宽度。GPIO 模块全部使用、 ADC/AIO 引脚仍有一些引脚未使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    未使用的 ADC/AIO 可用作 eCAP 引脚的一个选项。  在下面的原理图中、eCAP 源可通过 ECCTL0[INPUTSEL]进行配置、ECCTL0[INPUTSEL]是一个128:1多路复用器:

    任何 GPIO 都可以通过输入交叉开关选择为 eCAP 输入、因此您必须配置 INPUTSEL[15:0]来选择输入 XBAR 作为 eCAP 的源。  然后、您必须 将 INPUT_XBAR_REG 配置为指向您计划用于属于 GPIO 组 H 的通道(通道224 - 247)的未使用 AIO (仅支持 GP 输入功能)、请参阅数据表以了解相应的 ADC/AIO 映射) 并添加注释以遵循 TRM 第18.3节有关 GPIO 输入鉴定的指导。

    最后一点:ADC 规格可能会受到影响、尤其是在 ADC 通道附近有 IO 活动(高压摆率)时、因此最好量化在 ADC 转换时将 AIO 用于 eCAP 的影响。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph:

       例如、如果我错开将用作异位引脚的 AIO 引脚与 noraml ADC 引脚、我将 eCAP 的 AIO 引脚组 与普通 ADC 引脚组与未使用的 ADC 引脚分开、因此它们现在不相邻。我想知道 使用 AIO 的影响 而 ADC 正在进行转换 时仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    但最好还是评估对 ADC 转换的影响。  问题不仅仅在于相邻的引脚。  ADC 输入必须通过输入多路复用器、在这里可能存在潜在的信号耦合。  降低您打算通过模拟输入的数字信号的压摆率、因为我认为 AIO 将是更好的解决方案。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph:

       目前、我使用 AIO 引脚读取脉冲电平、并通过软件算法校准脉冲宽度。我使用未使用的 ADC 引脚将 AIO 引脚组和正常的 ADC 引脚组分开。此解决方案是否仍会影响 ADC 转换?我想使用 eCAP 的 AIO 引脚、因为我想简化软件并降低软件的压力。eCAP 还可以提高脉宽校准的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    遗憾的是、很难衡量该方案将如何影响 ADC 转换。  正如我说过的、ADC 的噪声耦合将取决于数字信号的切换速度。  建议在您的设计中实际测量/量化此值。

    此致、

    Joseph