This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何在指定数量的 ePWM 信号周期后使 ePWM 模块跳闸?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030251/tms320f28388d-how-does-one-trip-the-epwm-module-after-a-specified-number-of-epwm-signal-periods

器件型号:TMS320F28388D

我基本上想在产生的 PWM 信号的500个周期后将 PWM 信号驱动为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步研究建议、我 应该使用事件触发子模块在每个 CTR = 0时创建中断(在向上/向下计数中需要返回0的时间是 PWM 信号周期的时间)。  处理此中断的函数将在每次调用整数变量时递增、并检查 该变量是否等于某个阈值。 如果变量等于阈值、则我应该执行软件跳闸以强制 PWM 信号变为低电平。

    如果有办法改进我刚才描述的流程、请告诉我。 就个人而言、我更希望找到一种仅在 N 次脉冲发生中断的解决方案、而不必使用中断来跟踪代码中的脉冲数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会使其更高效。 如果您知道它在500之后、则可以将 ET 子模块的 INT PRD 设置为10、然后在第5个中断之后、您可以执行操作。 这样、中断更少、代码效率更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅以500为例。 实际值是任意的、最坏的情况甚至可能是较大的主数。

    此外、另一篇文章建议使用 CLB 对 PWM 脉冲进行计数。

    e2e.ti.com/.../tms320f28379s-clb-count-the-number-of-pwm-pulse