This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:GPIO 对模拟引脚短路

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029601/tms320f28388s-gpio-short-to-analog-pin

器件型号:TMS320F28388S

尊敬的团队:

我的客户正在使用 TMS320F28388。 它们使用 GPIO 作为输入端口。 客户想知道、如果他们将此 GPIO 短接至 C2000的模拟引脚之一、会发生什么情况?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    他们将数字输入信号短接至模拟引脚的原因是什么? IO 上是否禁用了内部上拉电阻器? 如果不是、它们将处于高阻态(浮动输入)。

    由于布线长度和器件 IO 寄生效应、ADC 输入的附加数字输入连接会在采样信号上增加一些电容。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我了解到、当中偏置时、I/O 缓冲器的泄漏电流最高。 即、如果您放置1.5V 而不是~3.3V 或0V、I/O 缓冲器会消耗更高的泄漏电流(引脚和电源)。 但是、如果功耗不是一个大问题、这对于客户的应用可能不是一个问题。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    非常感谢您提供的其他信息。 例如、客户希望使用 GPIO 来使用跳闸区域。 该引脚还可以多路复用为模拟输入。 因此、它们需要将这两个引脚短接至 C2000上的不同引脚。 根据我的理解、应该可以

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    好的、明白。

    [引用 userid="454857" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029601/tms320f28388s-gpio-short-to-analogue-pin/3807690 #3807690"]例如,客户希望使用 GPIO 来使用跳闸区域。

    客户实际上可以为此使用器件的模拟比较器、然后他们只需要模拟引脚连接。 为此、CMPSS 与 ePWM 模块之间存在连接。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    非常感谢您的支持!