This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:使用 F280049C 评估 FOC 的 DAC

Guru**** 2826035 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, TMDSCNCD280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029512/tmdshvmtrinspin-dac-used-for-evaluation-of-foc-using-f280049c

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD280049CC2000WARE

尊敬的所有人:

根据 MotorControl SDK 中提供的原理图、DAC 使用 GPIO 40和 GPIO41。

但是、根据 F280049C 的数据表、GPIO 40和 GPIO41不能用于 ePWM。

如果我想使用所有 DAC、应该使用哪些引脚。

此外、在哪里可以找到与 F280049C 控制卡集成的 TMDSHVMTRINSPIN 的最新原理图。

Rishabh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishabh、

    请注意、TMDSHVMTRINSPIN 是 DIMM 外形、而 TMDSCNCDF280049C 是 HSEC 120外形。 要一起使用这些组件、您需要一个适配器。  https://www.ti.com/tool/TMDSADAP180TO100 

    由于此适配器、HVMTR 原理图中的 GPIO 编号可能不正确。 为帮助解决此问题、我们提供了另一个文档"C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049C\a\TMDSCNCD28004x_revA_100DIM_MAP.pdf"、该文档介绍了信号如何通过 HSEC 路由到 DIMM 适配器。

    话虽如此、GPIO 的35和37似乎不支持 PWM 功能、而是连接到 DIMM 引脚30和80。 请注意、这些套件最初并不是设计为协同工作、因此某些功能可能不受支持。

    最后、使用输入和输出 x 形条、您可以将信号从一个引脚移动到另一个引脚。 请注意、这会在信号输出中增加较小的延迟。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    是的、我使用该文档作为参考。

    请澄清一点、我能否根据 TMDSHVMTRINSPIN 文件夹中给出的开发套件原理图修改源代码。 在完成 HAL.c 中给出的完整移植后、我看到必须重新路由大量信号才能使软件正常工作。

    您能否为我提供进行  这些修改所需的任何文档或源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何源代码可为您提供帮助。

    以下文档有助于比较 F2803x 和 F28004x 之间的一些差异: https://www.ti.com/lit/pdf/sprt731 

    如果您希望切换到 DriverLib、可能会有一些其他文档、但我认为这不会对您有所帮助。

    此致、
    Cody