This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H22C:解码 DID1寄存器字段"PARTNO"

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029906/f28m35h22c-decode-did1-register-field-partno

器件型号:F28M35H22C

我希望能够区分不同版本的 F28M35器件型号。  例如、我想从寄存器中读取、以了解器件是 F28M35H52还是 F28M35M22。  此信息看起来像是在 DID1寄存器字段"PARTNO"中。  如何解码"PARTNO"字段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我是 C/P 以下信息、也可以在 器件数据表的第153页找到。 我意识到这并不是完全直观的、因为寄存器定义在 TRM 中。

    器件 零件号
    F28M35E20B1 0x49
    F28M35M52C1 0x4A
    F28M35M22C1 0x50
    F28M35H52C1 0x54
    F28M35H22C1 0x5A

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有帮助。  我仍在修订版 I 数据表中。

    谢谢。