This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:很少有关于 LAUNCHXL-F28379D 的问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D, LVSERVOMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029836/launchxl-f28379d-few-queries-related-to-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379D

SPRUI77C –2016年8月–2019年3月修订版中提到了 Booster Pack 连接器(LAUNCHXL-F28379D 概述)。  

TI 为  LAUNCHXL-F28379D 提供了哪些 Booster Pack 连接器?

2.我想将 LAUNCHXL-F28379D 用于 CAN 通信,并将 QEP 用于读取编码器传感器,我是否需要任何其他 Booster Pack 电路?

3. 与 LAUNCHXL-F28379D 相比,使用 TMDSCNCD28379D 等其他套件是否有任何具体优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    [引用 userid="458263" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029836/launchxl-f28379d-few-queries-related-to-launchxl-f28379d ]1.   TI 为 LAUNCHXL-F28379D 提供了哪些 Booster Pack 连接器?[/QUERP]

    有许多与之兼容的 boosterpack。 您可以在以下页面找到特定于 C2000应用的文件:

    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/design-development.html#application

    [引用 userid="458263" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029836/launchxl-f28379d-few-queries-related-to-launchxl-f28379d ]2. 我想将 LAUNCHXL-F28379D 用于 CAN 通信,并将 QEP 用于读取编码器传感器,我是否需要任何其他 Booster Pack 电路?[/quot]

    对于您不需要 BoosterPack 的 CAN、LaunchPad 板上有一个 CAN 收发器、信号传输到 J12连接器。 您可以将信号连接到另一个 LaunchPad 或电路板以通过 CAN 进行通信。

    对于 eQEP、您是否已经拥有与之连接的电机/编码器? 如果 没有、您可以查看 LVSERVOMTR、并将其与 BOOSTXL-3PHGANINV 等三相逆变器电机控制 BoosterPack 配对

    [引用 userid="458263" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029836/launchxl-f28379d-few-queries-related-to-launchxl-f28379d ]3.  与 LAUNCHXL-F28379D 相比,使用 TMDSCNCD28379D 等其他套件是否有任何具体优势?[/QUERP]

    controlCARD 生态系统支持与其他一些评估套件(高电压套件)配合使用。 您可以在我提供的第一个链接中找到它们、下面的指南也可能很有帮助。

    https://www.ti.com/lit/spruiv6

    最棒的

    Kevin