This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:如何修改 TMS320F280025的引导引脚

Guru**** 2549890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029251/tms320f280025-how-to-modify-the-boot-pin-of-tms320f280025

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的专家:

   我正在使用 TMS320F280025、我想将引导引脚从 GPIO24和 GPIO32更改为 AIO 引脚。我已经阅读了技术参考中的章节:"配置引导模式引脚"。但是、我不知道如何修改代码来更改 引导模式引脚。同时、我似乎需要进行编程 引导 ROM 修改引导模式引脚、而不是闪存区域。因此、我不知道在哪里使用 XDS110修改寄存器的值。此外、我认为 不是通过将应用程序代码更改为 配置引导模式引脚。您能告诉我 要配置的详细操作步骤  引导模式引脚:

1.在哪里修改 BMSP 寄存器的值?

2.使用哪个工具对引导 ROM 进行编程?

整个过程的详细步骤。

修改引导模式引脚后、我认为只有将新的引导模式引脚设置为正确的电平、应用程序代码才能运行、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/an/spraca2/spraca2.pdf?ts=1629698035991&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请参阅本文档中提供的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskaran、您好:

      如本文档所示、28002x 的引导引脚似乎无法更改为其他引脚:

      

      那么、我只能使用默认的引导引脚:GPIO24和 GPIO32?为什么技术参考手册在第4章中介绍引导引脚配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表中有 F2802x、没有提到 F28002x 器件。 F28002x 支持像 F28004x 器件那样更改引导引脚。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek:

       如何在 用户可配置双代码安全模块(DCSM) OTP 中写入 BOOTPIN_CONFIG 存储器位置?使用 XDS110?在哪里可以修改 CCS 中的存储器?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进行修改、您可以使用 C2000ware - \c2000\C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28002x\examples\DCSM 中的 DCSM 示例

    修改内容、使用 CCS 编译和加载映像。 在加载期间、将写入 OTP 内容。

    您可以通过检查内存窗口中的位置进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加 Baskaran 提到的内容、有两种方法可以实现-

    1. 使用 CCS 闪存插件 GUI、其中包含用于所有安全设置(用户 OTP 位置)(包括引导配置)的 GUI 字段。 用户可以输入要编程的值并手动对其进行编程。 这用于初始开发。 您可以在 CCS 中点击"Tools"->"On-Chip Flash"、以启动闪存插件 GUI。
    2. 通过使用特定的.cmd 和、asm 文件将安全设置集成到.out 中,该文件包含有关用户 OTP 值的信息,并作为.out 编程的一部分进行编程。 为此、我建议使用安全工具生成.asm 和.cmd 文件。 您可以参阅此 应用手册 、了解如何使用此工具。

    此致、

    Vivek Singh