This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:使用 Matlab Simulink Coder 支持 C2000上的 RTOS

Guru**** 2179000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029021/tms320f28035-support-for-rtos-on-c2000-using-matlab-simulink-coder

器件型号:TMS320F28035

您好!

我想知道:

1) 如果在使用适用于 C2000控制器(特别是28035)的 MATLAB Simulink 板支持包时有办法使用免费的 TI-RTOS (或任何免费的 RTOS)、  

2) 如果可以进行上述操作、是否可以使用上述构建链提供任何示例?

谢谢、

Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak、

    我将与支持 C2000的 MW 团队联系、并深入了解上述内容。  请给我们一整天左右的时间、让每个人都参与其中。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    检查这个。 我将在下周一之前向您介绍最新情况。

    此致、

    Venkatesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    与专家一起检查了这个。 我们目前不支持此工作流。 我们生成的代码 适用于裸机。 但是、如果您可以详细说明使用案例、这将有助于我们深入了解详细信息、  并可能在将来的某个时间、看看我们是否可以为该案例添加支持。

    Venkatesh c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    我们的团队非常熟悉使用适用于 C2000处理器的 Similink 嵌入式编码器支持包提供给我们的开发工具。  但是、我们希望构建更具确定性的应用(保证  代码执行时序)。  要求不高。  我们只是希望在添加 RTOS 功能时使用我们一直使用的现有工具链。

    感谢你能抽出时间、

    Zak