This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:低速数字输入信号的 GPIO 行为

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029297/tms320f28388d-gpio-behavior-with-slow-digital-input-signals

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我们计划在下一个电子产品设计中使用 F28388D。 这一    10µs 设计具有大量来自具有上拉和 RC 滤波功能的集电极开路电路的数字输入、因此通常具有相当慢的上升和下降时间、范围为几 μ s。

我已经查看了 F28388D 的数据表、了解转换速率的潜在限制(例如、旧的 SN74HC CMOS 逻辑系列就属于这种情况)-但找不到任何限制。 相反、正如数据表第7.6节中所述、所有 GPIO 似乎都具有150mV 的输入迟滞、我对此感到非常惊喜-因此我认为振荡不是问题。

现在、我们不能确定 不会出现潜在的问题、因此我的问题是、F28387D 的 GPIO 输入结构是否存在与慢速输入信号相结合的任何已知问题、这些问题可能会导致意外的器件行为、甚至损坏器件 (例如、由于 GPIO 输入缓冲器中的高击穿电流)。

我想指出 的是、我的问题 与  任何通信、存储器接口或类似的问题无关、当然、在这些问题上、时序是必不可少的。 这与"非关键"输入信号(例如瞬时开关)有关。

感谢您的反馈。 谢谢。

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="216106" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029297/tms320f28388d-gpio-behavior-with-slow-digital-input-signals ]我很惊喜地发现所有 GPIO 似乎都具有150mV 的输入迟滞、如数据表第7.6节所述-因此我认为振荡不是问题。

    是的、我们有滞后。

    您将具有泄漏电流。 不过、我认为您还可以。

    过大约10us 内从0上升到1的缓慢信号有什么问题吗?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、Sebastian、

    正确、缓慢上升信号不应导致器件损坏。  当信号通过中频带时、VDDIO 电流会略有增加、但只要超低功耗不是关键参数、这就不是问题。

    对于 F28x 器件上类似这样的信号、我们还有一个附加功能、就是 GPIO 输入鉴定逻辑。  您可以使用此功能在输入缓冲器的模拟迟滞基础上进行一些出色的数字滤波、以实现去除回弹应用。  在此处查看 TRM GPIO 一章、了解详情。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima 和 Jason、

    这就是我喜欢这个社区的原因。 快速且有用的响应。 谢谢您-感谢您的工作。

    此致、

    Sebastian