This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:Tms320f280025 ADC 采样问题

Guru**** 2766765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029183/tms320f280025-tms320f280025-adc-sampling-problem

器件型号:TMS320F280025

对于 ADC 采样、外部通道配置有电压。 SSO0-3配置有四个通道、可同时对该输入模拟量进行采样、但 SOC 只有2个和3个通道具有采样值、另外两个通道没有。 可能的原因是什么?

此外对该器件进行采样的电路非常简单、dsp25_ A8/C11是 DSP 的 A8引脚、dsp25_ A4/C14是 A4引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tonyx、

    您表示 SOC[0-3]有4个通道。  根据您提供的信息、A8/C11和 A4/C14是2个通道。   您的应用使用的其他2个 ADC 通道是什么? 哪两个通道提供正确的采样数据?哪两个通道没有数据?   您是否也可以共享 ADC SOC 设置和转换代码?  我想了解 ADC 通道 是如何设置的。

    谢谢。

    Joseph