This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:用于 LAUNCHXL-F28379D 上 EQEP1I 的引脚

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D, TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029019/launchxl-f28379d-pin-used-for-eqep1i-on-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379DTMDXIDDK379D

您好!

你好。 我希望你们做得好。

我们的客户询问  LAUNCHXL-F28379D 上的 EQEP1I。 请参阅下面的详细信息。

"您好! 根据原理图(sprui77c.pdf 中的图11)、EQEP1A 和 EQEP1B 引脚 GPIO20和 GPIO21使用。 在 MUX 的设置相同的情况下、我希望 EQEP1I 位于引脚 GPIO23上。 不过、原理图在此处指示 GPIO99。

另一方面、应该与这个电路板协同工作的软件(MotorControl_SDK_3_02_00_00)、在文件 FCL_f2837x_tmdxiddk.c 中、定义了要使用的 GPIO23、正如人们所期望的那样。

因此、我怀疑电路原理图中存在错误-否则软件将无法正常工作。

请检查并确认吗?"

期待您的意见。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    LaunchPad 原理图正确、GPIO99用于 QEP 接头处的 EQEP1_I 信号。

    我认为您参考的项目可能是针对 TMDSCNCD28379D 而不是 LaunchPad 设计的、因为 CC 使用 GPIO23来实现 QEP1I。 TMDXIDDK379D EVM 也适用于 controlCARD、但如果您愿意、您可能能够调整 LaunchPad 的某些软件。

    最棒的

    Kevin