This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:F28335是否可以使用最新的 TI 设计和分析工具、如 powerSUITE?

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, POWERSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1028671/tms320f28335-will-the-f28335-work-with-the-latest-ti-design-and-analysis-tools-like-powersuite

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: powerSUITESFRA

我处于数字直流/直流转换器设计的早期阶段、必须选择 MCU。 与新型 TMS320F28388相比、它更是传统 TMS320F28335。 我的问题是:传统 F28335是否可以与最新的 TI 设计工具配合使用、尤其是 powerSUITE、 解决方案适配器、 补偿设计器和 SFRA?  

我相信、在补偿设计和频率响应测量方面、这些工具可以显著加快我的开发速度。 我知道较新 的 TMS320F28388可以使用这些工具、但不清楚传统 F28335是否可以使用其中的任何一个或全部工具。 请告知 F28335可以使用哪些工具(如果有)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamran、

    SFRA 嵌入在许多系统解决 方案或软件项目中、这些解决方案或软件项目通常针对第3代(F28002x/F28004x/F2837x/F2838x)内的特定(较新)器件进行配置。 但是 、独立的 SFRA 软件包下载应包含 F28335 (支持所有 C2000器件)。

    要从 powerSUITE /解决方案适配器/补偿设计器等其他工具中获益、您需要使用较新的器件(第3代:F28002x/F28004x/F2837x/F2838x)-与使用 F28335传统器件相比、强烈建议使用此路由。 有迁移指南可帮助完成此过渡。  

    最好