主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D、 controlSUITE、 TMDSRSLVR
我将 TMDSCNCD28335用于高速机器控制应用。 需要通过旋转变压器(部件号 RO2010、数据表链接: www.admotec.com/.../RO-Data-Sheet-1607.pdf)。 请清除我的以下疑问:
- 如何根据旋转变压器的模拟输出计算速度?
- TMDSCNCD28335是否具有实现旋转变压器数字转换的功能? 如果不是、那么您能建议其他适用于 RDC 的高时钟频率 DSP。
- 是否有任何专用 IC 可用于集成 RDC 以进行高速(大约1Lakh RPM)计算。 如果是、那么您能否为所连接的旋转变压器建议合适的器件型号。 此外、请指导我如何连接 RDC IC 和 DSP?
- 任何 DSP 模型是否具有独立的功能、可以在不使用 RDC 套件的情况下与旋转变压器连接? TMS320F28379d 专为电机控制应用而开发、能够与旋转变压器连接。 那么、我可以将 TMS320F28379d 用于连接的高速旋转变压器吗?