This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:具有统一诊断服务(UDS)的 CAN-FD

Guru**** 2756575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1028373/tms320f28386s-can-fd-with-unified-diagnostic-service-uds

器件型号:TMS320F28386S

客户需要 F28069重新设计具有统一诊断服务(UDS)的 CAN-FD 接口。 他希望使用 F28386S (具有 CAN-FD)、并希望购买具有 UDS 和 OEM 特定扩展的 CAN 堆栈。

问题在于、到目前为止、他们要求的所有 CAN 堆栈供应商都只想提供与 AutoSAR 结合的堆栈、他们得出的结论是 TMS320F28386S 的存储器(闪存和 RAM)不足以支持 AutoSAR。 出于这些原因、建议他们切换到另一家 MCU 制造商。

我们是否可以评论此类 AutoSAR 实现的存储器需求(闪存和 RAM)?
我们是否有第三方提供具有 UDS 诊断功能(带或不带 AutoSAR)的 CAN-FD 解决方案?

此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

     将就此与我们的软件团队联系。 您是否知道 UDS/自动扫描支持需要多少闪存/RAM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 Simma 软件进行检查。 它们具有带有 UDS 的 CAN 堆栈(不带 AUTOSAR)。  将以离线方式向您发送联系人详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    感谢您的快速回复和提示。 客户将检查 Simma Software 并告知我们结果。

    此致 Bernd