This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:偏移问题

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026874/drv8301-69m-kit-offset-problem

器件型号:DRV8301-69M-KIT

尊敬的 TI 团队:

我们开发了基于 DRV8301-69M 并具有28069F/M MCU 的已知控制器板和驱动器板。 我们在适当的地方对电路板和所有器件进行了完整性验证。  

但其中一个电压偏移(ADC- Vhb2)是1.3V,其余的电压偏移值是0.5V,我们跟踪了电路,所有连接和组件都是正确的。

请引导我们了解可能的原因。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 lab01首先验证 PWM 输出、然后在不连接电机的情况下向逆变器的输入端添加正确的直流总线电压、以查看三相采样电压值是否相同或非常接近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    感谢您的建议。 我们已验证 PWM 输出没有问题。  

    我们用有传感器和无传感器进行了两项观察

    使用有传感器即我们使用了 BLDC 控制(使用霍尔传感器进行六步换向)、我们能够双向运行电机、并且电机能够以我们设置的所需速度运行。

    2.在无传感器的情况下、电机正在切换。 在极少数情况下、电机正常运行、但有时我们会面临相同的问题(电机切换)。

     您能帮助解决问题的原因。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试运行 lab01b 和 lab01c 以验证三相电流和电压感应、作为 Lag 指南中的操作步骤。

    电流和电压感应信号不正确。 电机无法正常运行。

    您应该使用 lab02b/lab02c 来识别以下其他实验的电机参数。