This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:NEMA 17 55W

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1028435/drv8312-c2-kit-nema-17-55w

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8312

大家好、我目前正在使用 NEMA 17 55W BLDC 电机、它附带 DRV8312 C2套件。 我想知道我需要为电机霍尔传感器导线提供多少电压才能仅打开其霍尔传感器? 我想看到来自电机霍尔传感器的霍尔信号。 我不想运行电机。 我只想知道将打开电机中霍尔传感器的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会找到该规格。 数据表中。 在大多数情况下、霍尔传感器的电源应为+5V。