This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:ADC 性能。

Guru**** 2574995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024881/tms320f28384s-the-adc-performance

器件型号:TMS320F28384S

您好、查姆斯、

如果我们要 比较高性能 ADC、我有以下两个问题需要您的评论、

  • 我们应该检查交流特性的 ENOB 还是直流特性的参数(增益误差、偏移误差等)?
  • 我们能否将 ENOB 转换为 LSB 中的误差?

 谢谢、此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    哪些规格很重要将高度依赖于应用/实施。   

    ENOB 是对噪声和失真性能的度量、因此这将影响精度。

    ENOB 与 SINAD (以 dB 为单位指定)成正比、因此您可以将以 dB 为单位的 SINAD 值转换为电压或 LSB。   

    增益、偏移和线性是 影响 绝对精度的主要因素、因此如果精度很重要、您需要查看这些因素。  

    此外、增益和偏移误差非常系统、因此应用中可能可以容忍其中一个或两个误差。  它还可以校准最终系统中的某些增益和/或偏移误差。   另一方面、线性误差可能不是您可以做得太 多的事情。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin、

    根据数据表、我们假设 ENOB 是单端12位 ADC 的11.2位。

    我的客户想知道这意味着多少 LSB、我应该如何回应他?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    ENOB 是对噪声和失真性能的度量。  它与以 dB 为单位的 SINAD (信噪比和失真比)直接相关。  因此 ENOB 的11.2bits = 1.76+6.02*11.2= 69dB SINAD。  69dB 的 SINAD 意味着满量程输入信号在被 ADC 解析后将为(69/20)^10 = 2818倍于噪声+失真。   

    请注意、ENOB 仅测量噪声+失真性能。  精度(更有可能以 LSB、伏特或 mV 为单位进行测量)由增益、偏移和线性(INL/DNL)误差组成、并且主要与 ENOB 无关(ADC 可能非常精确、但 ENOB 较差、或者 ENOB 可能非常好、 但不是非常精确)。   

    您可能希望让客户观看 TI 高精度实验室视频、其中介绍了 ADC 规格: https://training.ti.com/introduction-analogue-digital-converters-adcs