This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:ADC 架构

Guru**** 2575395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027910/tms320f28388d-adc-architecture

器件型号:TMS320F28388D

应用报告 spracw9提到 C2000 ADC 架构、如下所示:

对于28388D 的 ADC、如果在差分模式下运行、S+H 电容器将开始放电或预充电至接近前一通道的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vesgine、

    如果 ADC 以差分模式运行、S+H 电容器电压将开始接近先前采样的(差分)电压。

    唯一的特殊情况是支持差分模式但在单端模式下运行的 ADC、那么 S+H 电容器有时会开始放电(您发布的文本片段中介绍了具体情况)。