This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:FLSEM 寄存器

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1028311/tms320f28388s-flsem-register

器件型号:TMS320F28388S

您好、香榭丽舍

我们设置 F28388S CPU1所有闪存扇区和 CM 所有 闪存扇区均由 DCSM 区域1进行保护。

将 FLSEM 寄存器设置为0xA501后、我们发现 F28388S CPU1闪存可被擦除和编程、但 CM 闪存仍然无法被擦除和编程。

请提供帮助吗?  是否有任何其他需要设置的寄存器? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    [引用 userid="84708" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1028311/tms320f28388s-flsem-register "]将 FLSEM 寄存器设置为0xA501后、我们发现 F28388S CPU1闪存可以擦除和编程、但 CM 闪存仍然无法擦除和编程。

    您是从 CPU1还是 CM 进行设置? 如果仅来自 CPU1、请尝试 CM 闪存操作时尝试从 CM 设置此值、并查看这是否解决了问题。

    此致、

    Vivek Singh