This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:F280021原理图反馈

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027387/tms320f280021-f280021-schematic-feedback

器件型号:TMS320F280021

您好!

我刚刚为 F280021完成了 JTAG 和电源电路的布线、我想确保一切都正确。

VDDIO 和 VDDA 引脚都需要3.3V 电源、对吧?

此外、连接到 VDDIO 的上拉电阻是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需了解建议、请查阅数据表、该数据表将与每个引脚的所有最新建议连接保持最新。https://www.ti.com/lit/gpn/tms320f280021 

    [引用 userid="435133" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027387/tms320f280021-f280021-schematic-feedback "] VDDIO 和 VDDA 引脚都需要3.3V 电源、对吗?

    是的、VDDIO 和 VDDA 都应连接到3.3V。 请注意、它们都在 DS 中规定了去耦电容器要求。

    [引用 userid="435133" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027387/tms320f280021-f280021-schematic-feedback "]此外,连接到 VDDIO 的上拉电阻是否正确?

    您是否在讨论 TMS 引脚? 这需要一个高达3.3V 的上拉电阻器、它不必专门是 VDDIO。 查看网络名称 VCC_3V3连接到 VDDIO、然后 VDDIO 连接到该上拉电阻、这样就可以了。

    PS、

    • VDD 具有比您所需的大容量电容。  
    • 请与 VREG 确认、22uF 是3.3V 电源轨上的正确大容量电容。
    • XRS 对于连接仍然至关重要、请遵循 DS。
    • 我没有验证 ti14引脚 JTAG 连接
    • 请确保您的 ESD 保护二极管适用于此应用。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈、Cody。