请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 如何在重建后快速加载固件、无需点击4-5鼠标或自动将固件重新加载到两个 CPU?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何在重建后快速加载固件、无需点击4-5鼠标或自动将固件重新加载到两个 CPU?
您好!
[引用 userid="187323" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027909/launchxl-f28379d-tms320f28379d "]如何快速加载固件而无需 点击4-5次鼠标[/引用]假设 您有项目的现有调试配置、您只需在 CCS Edit 透视图中选择"Flash"按钮即可快速刷写程序。 这将自动启动调试会话并根据该项目的调试配置中的信息刷写程序。 刷写程序后、调试会话会自动终止。 只需按一下"Flash"按钮即可完成此操作

请注意、当在其中一个 CPU 上刷写一个程序时、上述方法开箱即用。 两个闪存两个独立的程序位于两个独立的 CPU 上、您需要为每个 CPU 重复此操作。但是、您可以使用它、以便只需单击一次即可对两个 CPU 进行编程。 这将需要对调试配置进行一些修改、您可以在其中为每个 CPU 关联一个单独的程序。 如果您希望继续使用此选项、并且在配置调试配置时遇到问题、请告诉我。
如果您的目标是能够加载两个程序(只需单击一次)并保持在调试会话中、那么您可以使用 Debug 按钮、但在其他情况下、有关调试配置修改的相同概念仍然适用、而不是使用 Flash 按钮。
[引用 userid="187323" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027909/launchxl-f28379d-tms320f28379d ]]重新构建后自动将固件重新加载到两个 CPU?[/quot]CCS 将检测程序中的更改并提示您重新加载。 如果您希望自动加载、可以选中"记住我的决定"选项。

谢谢
Ki