This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:访问全局共享 RAM 的干扰详细信息

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1028013/tms320f28388d-interference-details-for-accessing-the-global-shared-ram

器件型号:TMS320F28388D

您好、TI、

场景1:如果 CPU1正在访问 GS0、CPU2正在同时访问 GS1、是否存在任何干扰?

场景2: 如果 CPU1正在访问 GS0、CPU2正在同时访问 GS0、是否存在任何干扰?

谢谢、

Niharika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="495193" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1028013/tms320f28388d-interference-details-for-accessing-the-global-shared-ram ]Scenario1:如果 CPU1正在访问 GS0,CPU2正在同时访问 GS1,是否存在任何干扰?

    不会、不会有干扰、因为每个 RAM 块都有自己的包装程序和仲裁逻辑。

    [引用 userid="495193" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1028013/tms320f28388d-interference-details-for-accessing-the-global-shared-ram ]Scenario2: 如果 CPU1正在访问 GS0,CPU2正在同时访问 GS0,是否存在任何干扰?

    是的、在这种情况下、来自两个 CPU 的访问将以循环方案进行仲裁。 请注意、只有一个具有该 RAM 块所有权的 CPU 具有写入/提取访问权限。 只允许从两个 CPU 进行读取访问。

    此致、

    Vivek Singh