This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:TMS320库的错误列表

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027600/tms320f28032-bug-list-for-tms320-libraries

器件型号:TMS320F28032
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我需要找到一个列表或数据库、其中包含用于 TMS320系列的库(例如 C28x lqmath 库以及其他库)的已知错误。 这包括未解决的故障以及已解决的故障、其方法与 发布历史可能显示的故障相似。

 一般主题是识别软件中被归类为 Soup (未知来源软件)的所有错误、以便列出这些错误并评估其在应用中的潜在风险。 由于我们使用的是 TMS 320器件、因此从我们的角度来看、TI 的库是很重要的。 因此、我 需要调查应用程序中使用的 TI 所有库。 因此,需要一种过滤数据库的通用方法,而不是搜索每个单独报告的支持论坛。   

提前感谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、  

    您是否需要 C2000Ware/libraries 更高版本的错误列表?  通常、所有已知问题和已修复问题都在每个 C200Ware 版本的发行说明中介绍。 您必须在所需的 C2000Ware 版本中对其进行整合。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddharth、感谢您的回应。 当 I#m 在寻找一个通用程序来识别医疗设备所调用的代码异常时、我不会专注于 库的单个版本。 即使我们升级到最后一个版本并且所有已解决的问题都不在我们的关注范围之内、我也必须确定和评估尚未修复的已知错误。 我尝试将您的建议与最新版本3.04.00.00的发行说明一同执行。  

    我看到许多已更新库的条目、但它们中没有详细指定用于更新库的 RESAON。 是错误修复还是功能增强。 即使对于 1.00.00.00以下的所有版本也是如此。 只有1.00.01.00中提到了两个修复程序、并且引用了一些 f 数字。 否(!) 版本显示任何仍未解决的"已知错误"、甚至14个版本中提到的两个错误也很难相信是已解决和未解决错误的完整列表。 我认为在库更新中隐藏了更多错误、这些错误在发行说明中是黑框。 是否有任何方法 可以查看"将库 IQmath 更新为版本1.64.00.00"背后隐藏的内容?

    为了确保我没有检查您在回答时所考虑的其他发行说明、我向您展示了我使用的链接 :software-dl.ti.com/C2000/c2000_apps_public_sw/c2000ware/3_04_00_00/release_notes.html。  

    很遗憾、您的建议似乎无法解决我的问题。

    此致

    Mike   


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    每个库都有一个用户指南、用于捕获修订历史记录和修订之间所做的更改。 C2000Ware 版本说明仅捕获库的更新版本号。  您可以参考用户指南、查看该信息是否对您有所帮助。

    此致

    Siddharth