This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:闪存 API 库文档

Guru**** 2540460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027566/tms320f280049-flash-api-library-document

器件型号:TMS320F280049

尊敬的团队:

我的客户正在使用 F280049闪存 API。 他们想知道 C2000 Ware SDK 库文件夹中的 F021_API_F28004X_EABI 与 F021_API_F28004X_FPU32之间有何区别?

它基于我们的官方资源探索库、使用了 FPU32.lib 库。 但是、客户尚未在其项目上使用浮点计算、因此无法使用 FPU32.lib 库。 但是、如果他们使用了 EABI 库、则会发现它显示以下错误。 您可以在此处提供一些建议吗?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    我认为这是因为客户使用的是定点计算项目、这导致他们无法运行 F021_API_F28004X_FPU32。 我们是否有定点计算库来支持客户? 或者、我们能否对 F021_API_F28004X_FPU32进行一些修改以确保定点计算兼容?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    我们不再提供定点库。  让我与团队核实一下、然后就此向您回复。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    我确认、我们没有提供定点库的计划。  即使应用不使用浮点、也可以启用 FPU。  使用定点支持而不是浮点构建代码没有任何额外的好处。  请建议客户使用浮点支持构建代码。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!