This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28054MISO:tmdscncd28054miso 和 tmdscncd28069miso 的开发板

Guru**** 2824225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28054MISO, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027466/tmdscncd28054miso-the-development-board-of-tmdscncd28054miso-and-tmdscncd28069miso

器件型号:TMDSCNCD28054MISO
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28069MISOC2000WARE

准备一个嵌入式车轮端部制动项目。 您能不能,提供 tmdscncd28054miso 和 tmdscncd28069miso 开发板的原理图、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    您可以在 C2000WARE 安装程序的以下目录中找到原理图和设计文件:

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28055ISO\R1_2

    28055和28054 controlCARD PCB 设计是相同的。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢