This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSPREX28335:连接失败

Guru**** 2582415 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025457/tmdsprex28335-failure-to-connect

器件型号:TMDSPREX28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我们有该板并安装了软件。

我们按照说明操作并尝试了以下两种方法:

C:\ti\TI_F28xxx_SysSW\PeripheralExplorer\PeripheralExplorer\~GUI\PeripheralExplorer.exe
与 Periph-RunAll-F28335.A00一起使用

和  

C:\ti\TI_F28xxx_SysSW\PeripheralExplorer\PeripheralExplorer\~GUI\~LegacyGuiForR1.1 controlCARD\PeripheralExplorer.exe
与 Periph-RunAll-F28335_R1.1.A00一起使用

我们还针对 SCI 引导跳线尝试了不同的跳线组合(1、2且无跳线)

当我们连接 USB 电缆时、我们会显示一个端口 COM4、当我们断开电缆时、该端口消失、因此这应该是正确的端口。  另一个端口是 COM1、这是系统默认端口。

即使我们看到端口并按照说明操作、我们也会收到一条消息: PeripheralExplorer.exe 无法通信、因为电源关闭、端口未连接或跳线未正确放置。  

由于这 是一个新的电路板、我们不知道我们是在做什么错误、还是电路板有缺陷。  我们如何确定这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    感谢您访问 E2E 论坛。  遗憾的是、该电路板上存在一个硬件错误、涉及 F28335 MCU 上 SCI 模块的信号连接以及返回 PC 主机的 FTDI/USB 连接。

    SCI 信号也被带到 PREX 板上的4引脚接头(J12)上、您是否可以截取这些信号并将其连接回主机?  然后、该示例应该能够在 UART 通道上正常工作/通信。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供更多详细信息?  跳线、请拍照?  (二 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们正在尝试编译电路板随附的代码、并遇到错误:"无法解释元数据"。  参考 TI 网站上的文档的所有链接都不起作用。

     您在销售什么类型的****?  我们是否应该有信心在新设计中使用您的 CPU????  Microchip 从未出现此类问题。  他们的工作原理就是我们向客户群推荐 MC、但他们没有220C CPU 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    在此对您的体验表示歉意。  

    这应直接链接到PREX 电路板具有高分辨率图像且 Comms (SCI)位于右下角且标有 TX/RX 的文档。

    此链接的下载内容也应包括: https://www.ti.com/lit/zip/ssqc019  

    要导入到 CCSv10中、您需要使用基于 CCSv4的工程(基于 Eclipse)、该工程位于上述 ZIP /C2833x_CCS4的路径中

    您应该能够直接导入这些项目(而不是传统项目)。  从您提供的错误消息中、您可能选择了 CCS33路径、该路径是不基于 Eclipse 的旧版本 IDE。

    该套件旨在作为学习工具、以便在一个硬件上探索 C2000的功能。  

    但是 、在 C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2833x\examples 路径中、也有单独的示例作为 C2000Ware 的一部分。

    PREX 电路板的完整原理图也在这个安装中:C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\boards\PeripheralExplorerKits\TMDSPREX28335。

    正如您所指出  的,我们需要对文档进行一些清理,我知道,与 TI.com 上的旧链接相比,我们正在不断努力将教学材料移植到基于云的工具链(https://dev.ti.com/)中。  

    希望这种体验不会影响芯片本身的质量、因为芯片已经投入量产了一段时间。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了您的示例并生成了我们自己的代码。  至少该部件起作用。  无法运行演示。  但是、该单元随附的原理图是与我们拥有的电路板不同的修订版。  我们的看起来与数据表类似、但原理图是没有 USB 等的旧版本

    我们正在尝试下载我们的代码、以便在加电时启动。  如果我们能够做到这一点、我们将设计我们自己的定制板。

    但是、我们不能很幸运地看到不同的示例、例如 TI 网站上的示例。  最新 Composer Studio 中的闪存设置看起来与示例不同。  在我们的版本中、它正在寻找用于频率测试的 GP 引脚。  哪个引脚适用于具有28335控制卡 V2.2的外设资源管理器?

    5分钟的通话应能帮助我们解决所有问题并取得进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    我将向您发送连接请求、我们可以通过论坛进行设置。  如果您在看到该主题并接受后可以回复该主题、我就会知道我可以进行设置。

    最棒的

    Matthew