主题中讨论的其他器件:C2000WARE、
我们有该板并安装了软件。
我们按照说明操作并尝试了以下两种方法:
C:\ti\TI_F28xxx_SysSW\PeripheralExplorer\PeripheralExplorer\~GUI\PeripheralExplorer.exe
与 Periph-RunAll-F28335.A00一起使用
和
C:\ti\TI_F28xxx_SysSW\PeripheralExplorer\PeripheralExplorer\~GUI\~LegacyGuiForR1.1 controlCARD\PeripheralExplorer.exe
与 Periph-RunAll-F28335_R1.1.A00一起使用
我们还针对 SCI 引导跳线尝试了不同的跳线组合(1、2且无跳线)
当我们连接 USB 电缆时、我们会显示一个端口 COM4、当我们断开电缆时、该端口消失、因此这应该是正确的端口。 另一个端口是 COM1、这是系统默认端口。
即使我们看到端口并按照说明操作、我们也会收到一条消息: PeripheralExplorer.exe 无法通信、因为电源关闭、端口未连接或跳线未正确放置。
由于这 是一个新的电路板、我们不知道我们是在做什么错误、还是电路板有缺陷。 我们如何确定这一点?