This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-F28004X-POWER-EST-CALC:pdf 格式的 F28004x API 指南?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026776/c2000-f28004x-power-est-calc-f28004x-api-guide-in-pdf-format

器件型号:C2000-F28004X-POWER-EST-CALC
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

请提供 pdf 格式的文档"F28004x API 指南"的链接

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AE-NX3DiUuU.Qi6pGZscVg__coGQ502__LATEST

谢谢、

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    F28004x_FRM_EX_UG.pdf 位于 C2000Ware 中 的\ti\c2000Ware_x_xx_xx_xx\device_support\f28004x\docs。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但这不是我想要的。

    更具体地说、我有一个名为的 pdf 文档

    2019年起的《F28004x 外设驱动程序库2.01.00.00用户指南》

    我的问题是提供下载/更新最新版本的链接?

    谢谢、

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    明白了、我们误解了您原来的问题-抱歉。

    我认为我们不提供外设驱动程序库用户指南的 pdf 副本-但我们可以在下周初进行检查和确认。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈  

    我们不再以 pdf 格式提供 driverlib API 指南、而是仅以 HTML 格式从 C2000Ware 2.01.00.00起提供。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是非常糟糕的!!  

    HTML 文档在我的屏幕上看起来非常糟糕(使用 Google 或 Edge)、很难阅读某些内容。

    更重要的是,我们的客户要求以.pdf 或.doc 格式(而不是 HTML 格式)提供文档

    要将 HTML 文档转换为.pdf、需要几分钟时间、您为什么不这样做?   

    请告知您的上级可能丢失客户的情况。

    谢谢、

    安德烈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈  

    感谢您的反馈、我们将进行讨论。  我认为 迁移到 HTML 格式的主要原因 是 HTML 格式可以通过 Web 进行搜索和链接。   

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个不使用 HTML 但.pdf 的参数是、每次更新 Chrome 或 Edge 时、内容的外观可能不同。

    谢谢、

    安德烈