This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:温度范围

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027175/tms320f28377s-temperature-range

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我´m TMS320F28377SPTPT 微控制器来满足客户在外设可用性方面的要求。 额定125ºC 为40ºC ̊ C 至125ºC ̊ C、但55ºC 温度范围要求为 ̊ C 至 ̊ C。

任何可用的扩展温度范围微控制器都符合外设要求、因此、我想问您是否执行了任何测试来确认此微控制器将在55ºC Ω 电流下正常工作?

提前感谢您提供的任何帮助。

 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    我们拥有此器件的-EP 型号(需要-55C 至125C 的温度范围) https://www.ti.com/product/TMS320F28377D-EP 。  这是您参考的双核与单核。  如果客户只需要512KB 的闪存、那么我建议采用这种方法、而不使用第二个内核。

    如果客户需要完整的1MB 闪存、则需要在内核之间对其代码进行分区、如在双核配置中、1MB 均匀分布在两个内核上、而在单个内核上完全1MB。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    最棒的

    Matthew