This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:是否可以仅使用 SDFM IL 测量而不使用 hal 传感器进行电流测量?

Guru**** 2546480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026863/tidm-1000-is-it-possible-to-use-sdfm-il-measure-only-and-no-hal-sensor-for-current-measure

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DTMS320F28388D

我想仅使用连接 SDFM 的 AMC1305进行电流测量、并去掉 hal 传感器。 是否可以从控制环路的角度来看?

什么可能是劣势?

我尝试设置 Vienna_SDFM_sensing、然后继续构建1以确认一切都可以这样工作、但我无法获得表达式的实时视图。 什么可能出错、或者我应该更改什么才能获得实时视图?

我正在使用 基于 TMS320F28379D 的控制卡、但 我也有 TMS320F28388D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    您应该只能将 SDFM 用于电流测量。 您可能需要如 上所述更改 VIEN_BSDFM_sensing。

    您能否解释一下您在表达式窗口中看到了什么? 请提供屏幕截图吗?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    首先、交流自动变压器上的输入交流电降至零。 基本上、我将执行构建1中描述的所有操作、将  VIENNA SDFM_sensing 设置为1。

    当我启动调试会话时、打开实时、然后我在表达式窗口中看不到任何值的更新(更新值时没有黄色背景)。 也无法获取和/或设置值。 我在 C28x 和 CLA 集上尝试过。 如果没有 Vienna_SDFM_sensing 、一切看起来都很顺利。 除了 SDFM 设置之外、是否还有任何应更改的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    这很奇怪。 Ki 认为你不需要做任何其他事情。 您能否尝试 f28388x 并查看您是否有相同的问题?  

    您使用的是哪个版本的数字电源 SDK?

    此致、

    陈