This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:有关 MBD 代码花费太多时间的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027277/tms320f280025-question-about-mbd-code-cost-too-much-time

器件型号:TMS320F280025

尊敬的专家:

    我使用的是 TMS320F280025、 我使用 Matlab 来设计控制算法并生成代码、然后将代码移植到项目中。调试代码时、我发现项目中的代码成本太高、例如、ADCA 中断中的 MBD 代码成本约为80us、而且它也使我的50us 成为了目标 期间 ADCA 中断溢出。

   一些代码如下所示:

    

 如果我启用 FPU 模式、它显然会降低代码的时间成本吗?如果我还需要在 CCS 中更改一些问候语吗?我应该采取哪些其他措施来优化检测并提高 MBD 代码的速度?由于 C28微控制器在市场中使用时很粗鲁、您必须这样做 在移植 MBD 代码方面具有丰富的经验。您能给我一些指导思想吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能将此问题发布到 Mathworks 技术支持、因为他们可以更好地回答他们的产品。