请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件: C2000WARE
尊敬的专家:
美好的一天!
我们的客户希望在 《TMS320x2833x、TMS320x2823x 技术参考手册》 第12.12.1章 McBSP 接收中断生成中确认 TMS320F28335的详细信息
有一个带有2个输入:rint 和 RINTENA 的 OR 门,从描述中,RINTENA 看起来像 OR 门的使能触发器。 但是,除了本章之外,我找不到有关此信号的任何其他信息,请帮助我确认下面的查询
1。 RINTENA 是或门使能信号或它是或门输入之一。
2.是否 可以对其进行配置?如果是,请告诉我哪个寄存器可以对其进行配置 ,如果不是,则默认值是?
客户想要对此设备的驱动程序进行编程,以便确认此中断的详细信息 。
BR、
Leon.Liu