This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026773/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我刚刚获得379D Launchpad 并加载 了 Example_F28379D_LaunchPadDemo。 我以前使用377S、在 CCS 中、按下 Ctrl +空格键时有模板建议、例如

SciaRegs。 如果我按"Ctrl +space"、将会有 Proposal SCICTL2

SciaRegs.SCICTL2

执行该操作  

SciaRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA=1;

SCICTL2.bit.RXBUKINTENA 将为蓝色。

379D 代码不会发生这种情况。 没有模板建议、所有内容 都是黑色的。

使用377S 的模板非常方便。 在379D 中是否有办法实现它?

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、  

    您使用的是哪个 CCS 版本? 看起来 CCS IDE 中的结构字段的颜色语法已关闭。

    要启用它,您必须单击 Windows->Preferences,然后单击 Preferences 弹出窗口底部的“Show Advanced Settings”(显示高级设置)。 然后、您将获得一个用于语法着色的 C++/编辑器部分。 您可以在"代码"类别下选择"字段"、然后选择所需的颜色。

    请参阅随附的快照 以供参考

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,将关闭此主题

    此致

    Siddharth